Actualités : Nouveautés ProduitsDéparts moteurs jusqu'à 65A : TeSys GV3 " Disjoncteurs magnéto-thermiques et magnétiques jusqu'à 30 kWUn raccordement plus fort, plus sûr, et pour plus longtemps Bénéfices Simply Smart Grâce à son bornier de puissance ingénieux , breveté Everlink, le disjoncteur TeSys GV3 procure une grande fiabilité de connexion dans le temps : la pression de serrage constante sur les câbles assure une connexion forte, sûre et durable dans les ambiances les plus sévères. Les additifs communs sur toute la gamme des disjoncteurs GV2 et GV3 simplifient l'installation et procurent un gain de temps important. Applications
Description de la gamme
Caractériqtiques communes
|